This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M BQ 问题

Guru**** 2538790 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689008/tas5731m-tas5731m-bq-issue

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: PCM1808

您好! 我有一个问题需要您的帮助 ,问题是我们使用 BQ,,在 TAS5731M 演示板中测试正常,通过蓝牙模块刻录到放大器板,我们可以找到 测试中的频率响应曲线和演示中的频率响应曲线 电路板测试不一致、?演示板的高频部分被削弱了很多,原因是什么

紫色是演示板的曲线、绿色是我自己画的5731m 板、eq 是相同的、很明显演示板的树形低得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    在我的同事给出更多评论之前、您能提供以下信息吗?
    您能否为您的电路板提供 SCH? EVM 和电路板之间的寄存器配置完全相同、对吧? 您是否还可以向我们展示寄存器配置? 您是否在两块电路板上使用完全相同的负载进行测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 EVM 和电路板之间、SCH 和寄存器配置是相同的。 由于演示和客户电路板之间的输入声音路径不同,但演示会从 PCM1808 (ADC)到 TAS5731M 发出声音、 ,,板声音将提供给蓝牙模块、该模块的内部 ADC 位于 Δ Σ 之内、因此我们使用 PCM1808的演示输出作为蓝牙模块的输入、我们可以发现频率响应曲线是相同的 Δ Σ、因此我们认为 PCM1808可能会切断高频滤波? 您能不能,因为担心大规模生产的一致性而帮助检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的解释。 我们知道、MC57xxPSIA 板上2Vrms 输入配置会产生高频组件损耗。 请尝试关闭跳线 JP2和 JP3以在该板上设置1Vrms 配置吗? 请在以下帖子中找到更多详细说明:

    还连接了 MC57xxPSIA 的 SCH、

    e2e.ti.com/.../3051.MC57xxPSIA_5F00_Schematic.pdf

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,,,谢谢你的帮助,我已经尝试了你的建议,并解决了我的问题“tks!”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    很高兴知道、您能帮助解决这个问题吗? 谢谢!
    此致、
    郑少文