This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:特性问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5766M, TAS5782M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701250/tas5754m-feature-question

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: TAS5766MTAS5782MTAS5825M

由于智能 SPL 的优势及其可提供的热/电流保护、我最初查看的是 TAS5766M。  但是、它的固定流程不允许我的产品具有一些我需要的功能。  TAS5754M 产品似乎能够提供我所需的额外混合功能、即其 Mon Hybrid Flow 模式。  我的问题是、该器件是否提供与 TAS5766M 相同类型的智能保护?  我浏览过数据表、但对我来说并不是100%清楚。  是否可以将学习板中的扬声器特性数据导入其流中并提供 TAS5766M 固定流提供的智能 SPL、低音增强和热/电流保护?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    否 TAS5754M/56M 不支持智能放大器流。

    我建议您查看 TAS5782M 和 TAS5825M。 这些新器件既可以运行智能放大器流、又提供更高级的处理功能、如您想要的混合功能。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5825M 看起来非常接近。 我的应用是单声道设计、但查看有关可用 DSP 流程的应用手册、似乎没有使用 PBTL 配置的单声道设计选项、即使数据表显示了 PBTL 应用原理图? 实际上、我的应用实际上不需要 PBTL 的额外电流/功率、但我只需要一个放大通道。 只能使用器件上两个通道中的一个、而不能使用第二个通道? 这种方法是否有 Gocha? 是否可以简单地将其中一个通道配置为完全关闭。 我是否必须将未使用的通道输出连接到某个位置、或者是否可以将其保持悬空?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 TAS5754M 不能简单禁用一个通道、因此通常建议将 PBTL 模式用于单声道应用。

    如果您更喜欢设计的 BTL 模式、则仍然需要自举电容器、但不需要输出描述器。