This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC3204 AGC 参数设置

Guru**** 2418030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699546/aic3204-agc-parameters-settings

您好!

我对配置 AGC 参数有一些疑问:

1) 1)如何找到目标电平、以及如何使用 IIR 滤波器来实现此目的。 (DS 对我来说不是很清楚)  

2) 2)假设我需要2Vpp 的信号输出、并且如果信号电平低于0.8Vpp、我不希望应用 AGC 增益。 我该怎么做?

非常感谢您的参与

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Paolo、

    IIR 滤波器是与 AGC 分开的块、 除了用于音频处理的双二阶滤波器外、还可使用该滤波器。 AGC 的目标电平被定义为 AGC 试图保持 ADC 输出信号的标称输出电平。 我们提供了应用手册、您可以在其中找到有关 AGC 的更多信息。

    假设第二个问题的值针对实际情况进行了调整、 则可以通过启用 AGC 的噪声阈值功能来复制要实现的应用、 它设置了 AGC 将视为噪声的电平、因此、低于该阈值的任何值都不会放大到目标电平。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Diego!

    另一个问题:在哪里可以找到"控制软件"?

    我是否可以在没有编解码器演示板的情况下运行它?

    提前感谢

    此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Paolo、

    AIC3204的控制软件或 GUI 可在 TI.com 网站的产品文件夹中找到。 您应该能够在没有 EVM 的情况下使用 GUI、但请考虑应该连接电路板以记录使用工具配置的寄存器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Diego!

    此致

    Paolo