This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424-Q1

Guru**** 2416300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701489/tas6424l-q1-tas6424-q1

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1

我想在线路驱动器模式下使用 TAS 6424来驱动标称输入阻抗为170欧姆且需要3V 信号电平的放大器。

我假设我可以使用通道 X 音量控制寄存器来设置正确的线路输出电压、但有一个与所连接放大器的阻抗相关的问题。

数据表中规定了最大线路输出阻抗为6千欧、但没有最小值。 第10.1.4节. 图78中的应用电路假设所连接的放大器的最小输入阻抗应为600欧姆。

这是为什么、如果我以较低的输入阻抗连接放大器、会发生什么情况?

如果 TAS 6424不适合我的应用、您可以建议使用替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    TAS6424-Q1可驱动扬声器负载、因此最小阻抗为2欧姆。  在线性输出模式下、对于较高的阻抗、我们实际上具有不同的稳定性环路。  因此、建议的最小值为600欧姆。  6k 欧姆是线路负载诊断精确测量开路负载的最大值。  

    如果您需要驱动较低的阻抗、则可以将放大器置于扬声器模式、同时仍驱动线路输出模式。  并在负载诊断中运行线性输出模式以测试线性输出模式。

    我不知道您的完整应用、但从这里的微小信息来看、我认为放大器将为您正常工作。