This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:3个 I2S 源、混合至1通道 TDM 输出

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688465/tlv320aic3262-3-i2s-source-mix-to-one-channel-tdm-output

器件型号:TLV320AIC3262

大家好、

我的客户需要一个解决方案将3通道 I2S 输入混合到一个通道 TDM 输出、如下图所示。 请建议合适的解决方案。 谢谢。

到目前为止、他们的解决方案成本非常高、大约为几十美元。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

     

    AIC3262是一款具有三个可用串行接口的音频编解码器。 在该器件的 miniDSP 中、可以混合使用不同的音频接口、但对于类似的应用、该器件仅具有两个 μ I²S 源、剩余的接口用作多通道数字输出。

    如果您的客户所需的源是单声道、AIC3262可能适合此应用、在一个接口上混合两个通道、在第二个接口上混合其余通道、 但是、如果客户正在寻找三个立体声 I²S 源的混合、则不支持此应用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、
    输入是立体声的。 AIC3262能否支持两个 I2S 输入和一个 TDM 输出? 这也是一个可接受的解决方案、在我的案例中、SoC 可以支持 TDM、但仅需缺乏 I2S 端口。 如果 AIC3262的功能正常、您能否提供实现方法。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    如前所述、该器件支持两个 I²S Ω 输入和一个 TDM 输出。 应在编解码器的 miniDSP 内完成实现、因此需要 PurePath Studio 软件。 我制作了一张图,展示如何在 PPS 中进行混合,请参阅以下内容。


    此外、请考虑应正确配置所使用的接口。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师