This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:在 BTL 模式下以14.5VDC 运行时具有最低的扬声器阻抗

Guru**** 2391075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688650/tpa3221-lowest-speaker-impedance-in-btl-mode-when-running-at-14-5vdc

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPA3126D2

我正在考虑在汽车应用的新放大器设计中使用此器件。  在14.5VDC 的最大直流电压下运行时、I 需要在2 Ω 扬声器负载中具有最小连续50W 的功率。  此部件是否处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    不建议在 BTL 模式下使用2欧姆电阻。 我建议使用 PBTL 模式并将两个 TPA3221放大器同步在一起。 根据数据表、在1% THD 下、在大约15V PVDD 时、2 Ω 负载应获得~45W 的功率。 这来自 TPA3221数据表中的图21、我们对数据表进行了连续运行(当然、具有正确的散热)的评级。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有可以做的。 这将使成本加倍、因为电流方法需要三个连续运行50W 的立体声放大器。 是否有更好的器件可供选择? 该规范的哪一部分消除了 BTL 模式下的2 Ω 扬声器负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我做了一些实验、并在这里与团队进行了检查。 在14.5V PVDD 下、电压受限、最大理论输出电流为~7安培。 虽然您不需要超过5安的电流即可达到2欧姆的50W、但如果驱动2欧姆、您将获得高于4欧姆的 THD。 PBTL 为您提供稍好的 THD、这将使您能够更轻松地达到50W、但我理解您的顾虑。

    您是否具有50W 输出的 THD 最大值? 在14.5V 和2欧姆时、您会非常紧密地挤压、需要接近10%的 THD 才能达到50W。 这很明显会使放大器快速升温。

    您是否可以增加 PVDD 来为我们提供更多的电压余量? 或者、您能否使用具有相同14.5V PVDD 的3 Ω 或4 Ω 扬声器?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的回答。

    我已获得需要使用的参数(扬声器阻抗)。  所以、我决定使用更便宜 的 TPA3126D2、并在 PBTL 模式下运行其中的6个。  根据我在规格表中看到的结果、在~14VDC 时、2 Ω 扬声器的功率应达到50W。  不、我没有得到最大 THD 规格、因此10%是可以接受的(实际上、这与我在上述设计中所期望的数字相同。  客户希望低成本、因此我必须削减任何能够使所有这些变得更加简单的升压电源。

    再次感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    很高兴听到您找到了一些东西。 请注意、如果不使用合适的散热器、则达到10% THD 的目标可能会导致大量热量、从而导致热保护失效。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    您是否会通过 Sidailadamsky(at)ti (dot)com 向我发送电子邮件?

    有一个问题。

    此致、

    -Adam