This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:奇偶校验错误

Guru**** 2416300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700204/pcm9211-parity-error

器件型号:PCM9211

您好!

如果在输入非 PCM 数据并将"01"设置为 PRTPRO[1:0](23h)时检测到奇偶校验错误、您能否告诉我 PCM9211是否像图27一样工作?
我的理解是、PCM9211仅在本例中检测到奇偶校验错误。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    使用 PRTPRO 设置寄存器选择器件是否会检测到 PCM 数据或 PCM 和非 PCM 数据的奇偶校验错误。 如果您将其设置为"01"、则器件仅在提供 PCM 数据时检测奇偶校验错误。 如果设置为"10"、则将为 PCM 和非 PCM 数据启用奇偶校验错误检测。 图27中两种情况的行为应相同。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您的快速响应。

    如果将 PRTPRO[1:0]设置为"01"、我是否理解对于非 PCM 数据 PCM9211无法检测到奇偶校验错误?
    请检查一下、以防万一、因为我应该将其告知我们的客户。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    您的理解是正确的。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、
    加藤