This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:PWM 开启时钟错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697854/tas5508c-pwm-on-clock-error

器件型号:TAS5508C

 

你好

我的客户将 TAS5508C 用于其产品。

更改输入源后、将发生时钟错误、即使没有音乐、扬声器也能听到小的噼啪声。

我连接捕获。

它们设置0x04 PWM Automute =禁用。

它们设置0x03 =90h 或80h (时钟错误导致的硬/软取消静音),但 POP 不会更改(不会减少)。

 

 

问题1.

如果出现时钟错误、TAS5508C 会自动从内部停止 PWM (PWM_P_x、PWM_M_x)?

我们可以通过 keeo PWM 运行 偶数时钟错误来设置任何寄存器吗?

问题2.

如果 Q1不是、您能告诉我们在时钟错误的情况下让 PWM 逐渐停止/启动吗?

使用0x03设置时钟错误的软取消静音无效。

 

请提供建议

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanji-San、

    是否可以在更改 EQ 之前手动使用软静音? 这应缓慢停止时钟以防止弹出。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam-San

    感谢您的评论! 我很抱歉,我的答复延迟了。

    我测试了时钟错误(移除 TAS5508C -TAS5631B EVM 的 I2S (LRCK)跳线)和  

    PWM 自动停止,由于 PWM 停止/启动而产生的小咔嗒声是固有的。

    感谢您的回答。

    此致