This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:BTL 与 PBTL 负载间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688687/tpa3116d2-btl-vs-pbtl-loads

器件型号:TPA3116D2

 TPA3116的 TI 页面显示:

TPA31xxD2系列是用于驱动单声道功率高达100W/2 Ω 的扬声器的高效立体声数字放大器功率级。

这是否意味着、如果应用中存在适当的冷却、TPA3116可以在 PBTL 模式下安全运行2 Ω 负载?

但在 TI 页面的后面部分、它显示"Load (min)(ohms) 4"、这意味着 BTL 模式吗?

2欧姆语句看起来很奇怪、因为规格通告2x50w (4欧姆)、本质上是100W 4欧姆。

我谈到的 TI 页面是 ti.com.cn//product/TPA3116D2

请您澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经回答了这个问题。

    BTL 是串联放大器。 在本例中、4安连接为两个 BTL。

    PBTL 是用于相同 V 电压但电流为2倍的并联放大器、因此需要2欧姆电阻才能达到100W。

    我假设通过并联桥接2x BTL 在 TPA3116上实现了 PBTL,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    为什么要打开两个线程? 请参阅此处:

    e2e.ti.com/.../688690

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    我将对此进行研究、稍后将向您报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    这是与另一个问题相同的问题: e2e.ti.com/.../688690,我已经回答了这个问题。 请帮您关闭它吗? 提前感谢您!
    此致、
    郑少文