This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:需要 PCM3168A EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TIDA-01454, PCM1864, TIDEP-0099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686815/pcm3168a-need-pcm3168a-evm

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: TIDA-01454TIDEP-0099PCM1864PCM3168

2018年5月。  适用于 PCM3168A 的 EVM 是否可用?  

如果不是、您认为它何时可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、

    遗憾的是、用于 PCM3168A 的 EVM 尚不可用、但我们应尽快完成。 同时、您能否分享有关您的目标应用的信息?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回复。

    我需要像 TIDA-01454项目中基于 PCM1864的圆形麦克风板这样的子卡、但需要更多的麦克风(至少12个)。 因此、由于 PCM3168A 具有6个 ADC、因此它似乎是一个合适的候选器件。

    BTW、在哪里可以找到项目的源代码文件(例如 TIDEP-0099)?
    www.ti.com/.../tidep-0099

    谢谢

    此致、
    Igor Djokovic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 中是否包含所有演示源文件?
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、

    可以使用两个 PCM3168s 来捕获12个麦克风的数据、但请注意、该器件不是很灵活、并且两个器件无法共享同一个 TDM 总线、因为无法控制数字音频的偏移。 由于需要两条音频总线、我认为更好的解决方案是3×PCM1864。 此器件更灵活、且提供 EVM 以及圆形麦克风阵列应用的参考设计。

    我不知道文件位置、我建议您与 处理器论坛的同事 一起查找有关项目源文件的更多详细信息。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您能及时回复我。 我看的是 PCM1864、看起来很合适、但后来我遇到了 PCM3168、认为可能会更好。 感谢您指出 PCM3168缺乏灵活性。

    此致、

    Igor Djokovic