This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:声音测量参考

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688703/tlv320adc3101-sound-measure-consult

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、我的一位客户想要测量他们的声音并使用它来控制 LED 的亮度。 因为我是这个领域的一名新生、您能为我推荐一些解决方案、以了解我们如何做到这一点吗? 或者、您是否了解一些 TI 器件、这些器件可以测量声音并将其转换为可由 MCU 读取的数字或模拟量。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不熟悉特定于此目的的器件、但 ADC3101是一款音频 ADC、能够读取模拟输入并将其转换为数字音频格式。 我认为、对于这样的应用、如果使用 ADC3101、主机处理器应该能够读取数字音频并在内部测量振幅以调整 LED 的亮度。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师