This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:校验和和 I2S CLK 问题

Guru**** 2537900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686159/tas2557-checksum-and-i2s-clk-question

器件型号:TAS2557

你好。

我们的客户调查 TAS2557有两个问题需要您的帮助。

1、如何 确认对 芯片的寄存器写入 正确。 例如:将寄存器地址0x00写入01,然后从 芯片获取确认。 但读取0x00不是01。 我可以使用 TAS2557校验和吗?

2.如果 I2S 输入 CLK (MCLK/SCLK/WCLK)突然不稳定或抖动太大。  是否有任何方法可以通过 TAS2557了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ Cheng、

    1.是的、可以。
    2.您可以参阅 放大器数据表的"时钟故障"部分以查找更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jos é Luis。

    感谢你的帮助。  

    您能告诉我如何计算校验和吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ Cheng、

    始终建议通过 Pure Path Console 3 (PPC3)配置 TI 的 SmartAmps。
    PPC3是用于设置大多数器件配置和调优功能的软件工具。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师