This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:放大器污染 VCC 问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687610/tpa2039d1-amp-pollute-vcc-issue

器件型号:TPA2039D1

音频放大器团队您好、您能帮助我们的客户就以下问题提供反馈吗?

 

"我们有一个 D 类 AMP 输出"污染电源问题"。 我们使用 TI D 类放大器"TPA2039D1YFF"。

在我们的应用中、我们使用来自 USB 主机的+5V 电压、+5V 电压也将用于音频前置放大器等其他电路。 一旦放大器输出为高电平、将有一个二次谐波反射到+5V 电源轨。

 

这是一张供您参考的照片示例。 输入信号为1k 正弦波、音频输出约为1W@4R+33uH 虚拟负载。 您将在2039的电源轨上看到2kHz 纹波(300mV pp)。

 

我检查了2039的演示套件、看起来也相似。

您是否有任何改进建议? 或者是否有任何建议更改为优质 D 类放大器?"

 

请参阅附录了解波形。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    在查看 TPA2039的数据表后、您会注意到、该放大器旨在由电池供电? 这将解释10µF μ F 的较小建议去耦电容。 我认为、当 TPA2039由稳压器供电时、该电容太小。 因此、在切换到另一个芯片之前、我会首先尝试增大 TPA2039的去耦电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    这似乎是一个去耦问题。 TPA2039D1是一款 D 类音频放大器、需要足够的电源去耦以确保高效率和总谐波失真(THD+N)较低。
    如果您能为我提供一个原理图来进行审阅、将会非常有用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们询问了原理图、我们会给出建议。  我们得到了以下的改述:

    "对于我们的应用、我们为此类放大器使用 USB (连接到 PC)电源、并且我们有增加去耦电容的限制。 因为存在浪涌问题。

    我使用1k 正弦波输入、输出电平为1W@4R。

    我曾尝试将去耦电容器增加到220uF、甚至470uF。 有改进、但纹波仍然很高。

     

    如前所述、我在 USB 输入和 AMP 电源之间尝试了一个良好的稳压器(LTC3127EDD、5V 至4.5V)。 在5V 侧、纹波几乎消失。 但在4.5V 侧仍然为高电平。

     

    有什么意见?"

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    4R 时为1W 意味着负载电流为0.71Ap!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、您能不能更精确地回答您的问题吗、您可以说、4R 时1W 意味着负载电流为0.71A! 这对客户意味着什么? 他们违反了什么? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题通过电子邮件提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师