This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:在4 Ω 负载、17V PVCC 条件下需要 TAS5766M 效率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700904/tas5766m-need-tas5766m-efficiency-with-4ohm-load-17v-pvcc-conditions

器件型号:TAS5766M

您好、Sirs、

您是否会在4欧姆负载、17V PVCC 条件下管理 TAS5766M 效率? 在实际数字之前、我是否可以假设 TAS5766M 在2W、4 Ω 负载下的效率约为70%(12V 和24V 电压曲线之间)?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我看看我们是否有一些现有的测量数据。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们似乎没有 PVDD@17V 的效率数据。 基本上、我同意您的假设。

    Andy