This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:如何测量总谐波失真(THD)?

Guru**** 2393265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700751/lm386-how-to-measure-total-harmonic-distortion-thd

器件型号:LM386

尊敬的先生:

如何测量总谐波失真(THD、D/S 表6.5)?

谢谢你。

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    在本文档中、您可以找到此测量的定义: www.ti.com/.../sloa011.pdf
    THDN 专门位于第36页和图16中。
    如果您有一个音频分析仪、如 AP 系统、通常已经有一个预设来测量这种规格。
    通过使用示波器、您可以大致估计 THDN = 1%是输出信号开始削波的时候。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    非常感谢您的帮助!
    此致、
    Ronald