This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:模拟输入 IN_R/L 的满量程值

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688591/tlv320aic3204-the-full-scale-value-of-analog-input-in_r-l

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

请帮助确认模拟输入 IN_R/L 的满量程值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在单端模式下、模拟输入的 AIC3254满量程值(0dB)为0.5Vrms、而在差分模式下为1V。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师