This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B 是否有较低的频率限制?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B, TLV320AIC32, ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700098/tlv320aic23b-is-there-a-lower-frequency-limit-for-tlv320aic23b

器件型号:TLV320AIC23B

我一直在 分线板(RS Components 754-1974)上使用 TLV320AIC32来记录500Hz 至5000Hz 范围内的模拟信号、并将其保存为 WAV 文件。 (该板使用其 I2S 和 I2C 接口连接到微控制器。)

我现在有兴趣使用同一个设备来记录0.01Hz 至60Hz 范围内的模拟信号、并将其存储为 WAV 文件。 使用 TLV320AIC23B 是否可以实现此目的? 我在数据表中看不到任何频率下限。 我将以8kHz 的频率进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D B17、

    在0.01Hz 至60Hz 范围内很难实现平坦的响应。 这主要是因为输入端需要耦合电容器。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Steve。

    我必须找到一个速度足够快的16位 ADC。

    ADS1115可在分线板 www.adafruit.com/.../1085上找到

    希望这会足够快。 据报告、I2C 上的采样率为860次/秒