This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:驱动复杂负载

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686701/tpa3244-driving-complex-loads

器件型号:TPA3244

这是 TPA32xx 的一般问题。  

如果驱动一个复杂的负载、只要驱动电压处于电源轨的范围内、并且驱动电流被保持在器件的 I_OC 技术规格以下、TPA32xx 系列是否有任何困难?  

或者、换而言之、假设峰值输出电压和峰值输出电流在器件规格范围内、如果 TPA32xx 产生视在功率(实际功率和无功功率的混合)、是否会有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    您的驾驶是哪种复杂负载? 像扬声器这样的复杂负载?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    例如变压器、匹配网络和压电元件。 阻抗可表现为电感或电容、具体取决于频率和匹配网络。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    是的、如果您处于建议的工作条件范围内、包括负载的最小阻抗和输出网络的最小电感、则不应存在任何问题。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、

    后续行动。 PVDD 电源是否需要仅提供提供提供给负载的实际功率、因为 PVDD 大容量电容器将提供任何无功功率? 或者是否需要调整 PVDD 电源的大小以提供所需的最大输出电流?

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    您应该设计电源以支持负载的实际电源。 当然、由于 DCR、通过器件和电感器的损耗会增加、因此应该有一些摆动空间。 我认为无功功率拉入电源的唯一时间将是启动时、我假设您在启动时不会将功率推入负载、但即使如此、PVDD 电容也应在必要时提供帮助。

    Justin