请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3886 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
通过复制子文件夹中的文件、在 Spice 中为音频放大器 LM3886添加.lib 文件、在 Spice 中打开文件并选择自动创建新符号、并将其值和 ModelFile 更改为正确的值、我始终会遇到相同的问题。
当我尝试运行整个程序时、它会显示"Can't resolve .param ibrkv=1m。"(无法解析.param ibrkv=1m)。 不幸的是、我不知道这意味着什么以及为什么会发生这种情况。 我在 lib 文件 btw 中没有改变任何内容。
我可以弄清楚它与库文件的这一部分有关。
非常感谢您的帮助。
此致
Fabian Janoth
.SUBCKT lm3886 VIP Vin VDD VSS Vout MUTE IS2 VDD 19 200N IS3. 18 VSS -210N 位置 19 20 1M XU7 VDD VSS Vimon PD ILOAD_PD_0 XU2 12 10 11 GNDF PD GBW_SLEW_SE_0 +参数:AOL=115 GBW=8MEG SRP=19.1MEG SRN=19.1MEG IT=1M VON=0.5 ROff=1M XU3 14 13 PD OUT_CURRENT_CLAMP PD_0 +参数:Ron=0.1 ROFF=100MEG VON=0.5 Imax=11.5 IMIN=-11.5 XU5 使 PD VDD VSS IV110_0 XU4静音 VDD GNDF 15 16 GNDF PSRR_0 +参数:PSRR=120 FPSRR=8K XU_TF 11 17 GNDF TF_0 +参数:FZ1=10G FZ2=10G FZ3=10G FZ4=10G FZ5=10G FP1=10E6 FP2=10G FP3=10G + FP4=10G XU1 VDD VSS PD IQ_IOFF_0 +参数:VON=0.5 IQQ=50M IOFF=0.5M XD4 VSS 18 ideal_diage_0 +参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M XD3 18 VDD ideal_diage_0 +参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M XD2 VSS 19 ideal_diage_0 +参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M XD1 19 VDD ideal_diage_0 +参数:EMCO=0.01 BRKV=60 IBRKV=1M XU_GND VDD VSS GNDF GND_FLOAT_0 XU6 13Vout Vimon AMETER_0 +参数:增益= 1