This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M OCP 问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699826/tas5731m-tas5731m-ocp-issue

器件型号:TAS5731M

您好,以上问题您能不能提供一些意见,tks!

1.您能不能帮助检查 TAS5731M 是否具有 OCP 功能?

2.在正常回放中,输出两端短路,输出接地短路,TAS5731M 可以 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrwen、

    请参阅 www.ti.com/.../tas5731m.pdf 的第9.3.4.1节

    是的、此器件具有过流保护。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢!您能  帮 您检查   第二 个问题,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrwen、

    是的、在任何情况下、即使在播放时、如果输出短路或接地短路、电流将增大、OCP 将防止损坏器件。

    此致、

    -Adam