This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782 TDM 和3线 I2问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686911/tas5782m-tas5782-tdm-and-3-wire-i2-question

器件型号:TAS5782M

大家好、  

我有两个问题、

TAS5782M 支持采样率为96K 的3线 I2S、我们发现30线在48K 采样率下工作良好、但在96K 采样率下没有输出

2、TAS5782M 硬件如何与 TDM 连接,它是否与 I2S 硬件连接相同,且只需设置 R40配置?

3.如果输入 TDM 为4通道,由于 TAS5782仅支持2.0,那么 TAS5782M 是否可能支持这种类型的 TDM 以及如何使其工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheldon、

    请参阅下面我的评论。
    1. TAS5782M 是否支持采样率为96K 的3线 I2S?我们发现30线在采样率为48K 时工作良好、但在96K 时没有输出?
    Andy:您谈论的是哪一个流程? 我们将进行双重检查。

    2、TAS5782M 硬件如何与 TDM 连接,它是否与 I2S 硬件连接相同,且只需设置 R40配置?
    Andy:是的。 您是否在谈论3线 TDM? 如果是、让我来了解输入时钟(BCLK)和采样率?

    3.如果输入 TDM 为4通道,由于 TAS5782仅支持2.0,那么 TAS5782M 是否可能支持这种类型的 TDM 以及如何使其工作?
    Andy:如果您正在运行4通道 TDM、则需要两个 TAS5782M 器件(每个器件都以立体声模式运行)。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

    感谢您快速回答我的问题。

     1. TAS5782M 是否支持 采样率为96K 的3线 I2S?我们发现30线在采样率为48K 时工作良好、但在96K 时没有输出?
    Andy:您谈论的是哪一个流程? 我们将进行双重检查。

    流程3.

    2、 TAS5782M 硬件如何与 TDM 连接,它是否与 I2S 硬件连接相同,且只需设置 R40配置?
    Andy:是的。 您是否在谈论3线 TDM? 如果是、让我来了解输入时钟(BCLK)和采样率?
    我需要检查,3线 TDM 是否有任何限制? 如果采样率较高、我们是否需要使用4线制 TDM?

    3.如果输入 TDM 为4通道,由于 TAS5782仅支持2.0, 那么 TAS5782M 是否可能 支持这种类型的 TDM 以及如何使其工作?
    Andy:  如果您正在运行4通道 TDM、则需要两个 TAS5782M 器件(每个器件都以立体声模式运行)。

    如果我们只有一个 PCS TAS5782M 具有该输入、那么只有前两个通道将被输入、最后两个通道将被忽略? 以及如何 将 TDM 分离到两台 PC TAS5782M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    以下是我的评论。
    1. TAS5782M 是否支持采样率为96K 的3线 I2S?我们发现30线在采样率为48K 时工作良好、但在96K 时没有输出?
    Andy:您谈论的是哪一个流程? 我们将进行双重检查。
    流程3.
    Andy:您还能告诉我输入时钟(BCLK)吗? 谢谢。

    2、TAS5782M 硬件如何与 TDM 连接,它是否与 I2S 硬件连接相同,且只需设置 R40配置?
    Andy:是的。 您是否在谈论3线 TDM? 如果是、让我来了解输入时钟(BCLK)和采样率?
    我需要检查,3线 TDM 是否有任何限制? 如果采样率较高、我们是否需要使用4线制 TDM?
    Andy:在大多数情况下、输入时钟可以自动检测、如果使用4线 I2S 或 TDM、则内部 PLL 将自动配置。 3线 TDM 可能需要手动配置 PLL 设置。 这就是为什么我需要您告诉我您系统中的 BCLK 是什么。

    3.如果输入 TDM 为4通道,由于 TAS5782仅支持2.0,那么 TAS5782M 是否可能支持这种类型的 TDM 以及如何使其工作?
    Andy:如果您正在运行4通道 TDM、则需要两个 TAS5782M 器件(每个器件都以立体声模式运行)。
    如果我们只有一个 PCS TAS5782M 具有该输入、那么只有前两个通道将被输入、最后两个通道将被忽略? 以及如何将 TDM 分离到两台 PC TAS5782M?
    Andy:可以在4通道 TDM 总线中仅使用一个 TAS5782M。 在您提供 BCLK 后、我将为您提供更多详细信息(我假设您仍想在此处使用3线 TDM)。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

    BCLK 大约为6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheldon、

    6.144MHz (48kHz*32*4)?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

    我们最终不使用 TDM,现在唯一的问题是支持96K 采样率的3线 I2S,BCLK=96KHz *32*2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheldon、

    好的。 我将很快为您提供答案。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我使用 TAS5782尝试具有96K 采样率的3线 I2S。 我发现它可以正常工作、基本设置供您参考:

    TAS5782MEVM、PPC3母板;

    2. PPC3 GUI 集:标准2.0 96K,从 PSIA 中选择 I2S (选择 PSIA 至96KHz)

    外部 I2S 信号来自具有3线制的 AP:无主时钟。

    4.我得到如下的资源供您参考:

    欢迎您提出任何问题、并提供更多详细信息。

    谢谢、此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    感谢您的测试、我们将遵循您的流程并重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    测试结果适用于流程3和流程1。  

    使用流程3、将采样率设置为96KHz (输入 LRCL=96KHz)、以再次进行测试。  

    如果出现问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Alix Wan。