This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM5252与 PCM1794

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM5252, PCM5242, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700397/pcm5252-pcm5252-vs-pcm1794

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其它部件:PCM1794PCM5242PCM1794A

尊敬的 TI 团队:

我一直在阅读 PCM5252和 PCM1794数据表以及其他一些微小的差异、我看不到这两者之间有很大的差异。 就我注意到的情况而言、5252似乎比1794新。 您能解释一下这两者之间的主要区别。 这两者是否有可用的 EVM?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎来到 e2e 论坛。

    这两个器件非常不同。

    首先、PCM1794是电流输出 DAC、而 PCM5252是电压输出器件。 PCM5252显著改善了带外噪声。 PCM5252是一款 DirectPath 器件、这意味着它有一个电荷泵来生成负电源、因此 DAC 输出可在0V 左右的中心位置。 此外、该器件内部还有一个 DSP、可在其中选择各种处理流程。 此外、它还具有可实现的智能放大器功能。

    我们没有用于这些器件中任何一个的 EVM、但我们有用于 PCM5242的 EVM、PCM5242具有与 PCM5252相同的模拟部分、但它没有 SmartAmp 功能。 相反、它有一些混合流可根据应用程序进行选择。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的快速响应。  对于 PCM5252中的 PurePath SmartAmp、我仍然有一些疑问、您是否会推荐任何有关此功能的文档?

    为什么 PCM1794和 PCM5252之间存在如此大的价格差异、这是 PCM1794相对于 PCM5252/5242的主要优势?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM1794A 仍然是 TI 性能最高的 DAC、具有高达132 SNR 和0.0004% THD。 虽然 PCM5242/52是一款功能非常丰富的器件并且具有非常可观的性能、但是 PCM1794A 被认为是业界性能最高的器件。

    谢谢!
    Paul