This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:/FAULT 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2545050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688244/tpa3111d1-pull-up-resistor-for-fault-pin

器件型号:TPA3111D1

您好!

您能否告诉我/FAULT 引脚和 PVCC 之间连接的上拉电阻的最小值?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    通常、SDz 引脚连接到 FAULTz 引脚以实现自动恢复功能。 因此 、PUL 上电阻的最小值取决于触发  故障时 SDz 引脚上的电压是否小于0.8V、因为 SDz Vlow 的最大值为0.8V。 为了安全起见、建议的最小上拉电阻器为~30k Ω、以涵盖所有 PVCC 范围。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    加藤