This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4860:VDD 电容器

Guru**** 2567975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA4860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698840/tpa4860-vdd-capacitors

器件型号:TPA4860

TPA4860的客户设计在 VDD (引脚12)上具有一个0.1uF/25V 陶瓷电容器以及一个33uF/25V 钽电容器。 VDD = 5V。

由于钽电流供应问题、他们希望使用替代陶瓷电容器替换这些电容器:0.1uF/10V 尺寸603陶瓷电容器和33uF/10V 陶瓷电容器。   

此更改是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    陶瓷电容器可用于去耦。 实际上、通常建议使用陶瓷电容器来实现此功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能验证答案吗?
    这将帮助其他客户解决相同的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师