This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:无线电干扰问题

Guru**** 2382300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699831/tpa3116d2-radio-interference-issue

器件型号:TPA3116D2

您好,,我们的音频客户设计现在使用了 TPA3116  !、它具有更多的 FM 无线电干扰;原理图如下文所示,您可以帮助提供一些关于如何减少无线电干扰的建议,tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    请尝试通过设置 AM0~AM2上的电压来调整 PWM 频率、以查看是否有任何改进。 另请尝试在 OUTxx 引脚上添加10 Ω+330pF 缓冲器。 EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局设计。 良好的电流环路和良好的 GND 平面非常重要。 请使用短接的扬声器电缆、并尝试在电缆上添加适当的磁环。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    关键是严格遵循数据表第10节中给出的布局建议。 您的布局应与此处给出的布局示例完全相同。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn,tks,您的建议!我们将尝试,PCB 布局、如下所示,您是否能帮助检查并给出一些意见,tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、
    从图中可以看到、输出布线不是很好、这使得返回电流环路(从 LC 滤波器返回到器件 GND)很大。 很难从图片中查看 PCB 布局设计。 如果可能、请向我发送设计文件。
    此致、
    郑少文