This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:当这些引脚未使用时、是否可以使 MCLK、SDA &放大器;SCL 悬空。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688111/tas5733l-may-i-floating-mclk-sda-scl-when-those-pins-unused

器件型号:TAS5733L

大家好、:

作为标题、我想检查在不使用 MCLK、SDA 和 SCL 引脚时如何连接它们。

我可以将这些引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我无法完全理解这个问题。 正常工作的器件需要 MCLK 和 I2C 配置。 请参阅我们的 TAS5733L EVM 设计 :www.ti.com/.../slou439.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn
    让我用另一种方法来表示、如果没有 I2C 和 MCLK、TAS5733L 通常无法正常工作、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    你是对的。

    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    由于图片来自数据表、客户认为不需要 MCLK。

    如果这是真的、是否需要任何条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    对于3线制 I2S 模式、在  某些情况下 SCLK 输入也可用于 MCLK。 对于大多数 TASSS57xx 器件,44.1/48kHz 模式允许使用64*FS MCLK 速率。 该速率恰好也是支持的 SCLK 速率之一。 在只能使用一个时钟的系统中,一个常见的 MCLK=SCLK=64*FS 速率是克服限制的一个选项。 --这只有在 FS 速率为44.1/48kHz 时才有效。 请在 wiki 中找到此帖子的更多说明 :e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s
    此致、
    郑少文