This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:I2C 接口

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TAS5766M, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688470/tas5766m-i2c-interface

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TCA9517ATCA9406

您好!

一位客户希望使用他以前使用的5伏 I2C 总线连接 TAS5766M。 但 TAS5766M 无法直接连接5伏 I2C 总线、因为 SCL 和 SDA 端子不能耐受5伏电压。 因此、他想在 TAS5766M 和5V I2C 总线之间放置电平转换 I2C 总线中继器、例如 TCA9517A。 但 TAS5766M 的 VOL 不能满足 TCA9517A 的 VILC。 有没有好的解决方案?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    我们在其中一个音频 EVM 中使用了 TCA9406。 您可以查看该器件。

    BTW、我不是 i2c 电平转换器的专家。 您可能希望在其他论坛中发布有关 i2c 电平转换器的另一个 e2e 问题、以便其他专家提供更多选项。

    Andy