This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242的输出阻抗和为输出放大器应用电路选择的最佳电阻值

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700325/pcm5242-output-impedance-of-the-pcm5242-and-best-resistor-values-to-select-for-output-amplifier-application-circuit

器件型号:PCM5242

您好!

数据表指出、模拟输出的最小负载阻抗为5kΩ Ω。 然而、建议的应用电路(见下面)在 OUTXP 上的输出阻抗为~1.6kΩ Ω、OUTXN 为~800Ω Ω。

 

您是否能够就应用电路所使用的最佳电阻值提供建议?

 

谢谢

此致

Bill

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    正确、该电路将违反最小负载阻抗规格! 我将尝试在数据表的下一个修订版中更新该内容。

    我创建了一个快速仿真、在这里我们使用 E48系列电阻器(推荐薄膜电阻器)。  这可为带外噪声提供~1V/V 的增益和 LPF。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢!