This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更改运算放大器

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700235/changing-opamp

主题中讨论的其他器件:LM4562

是否可以使用 LM 4562na 同相运算放大器。 而不是将 Muses8820用作缓冲器? 它是 Aus Essence ATX ii 声卡。 RCA 输出之前。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 e2e。
    您提到了"同相运算放大器"、然后是"缓冲器"。 您是否更改了器件配置? 只要运算放大器与引脚兼容、您就可以将其替换为其他任何运算放大器;配置由外部组件提供。
    LM4562和8820的规格看起来相似、但总的来说、LM4562具有更好的规格。 一些差异包括:LM4562具有更宽的电源电压范围、更低的输入噪声密度、更高的压摆率等

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../lm4562.pdf LM4562na 似乎具有不同的内部连接、因此我有了第二个想法。 这会导致 Andy 的问题吗? 感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都是引脚对引脚兼容的。
    不同内部连接意味着什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这一点。 感谢您抽出宝贵的时间回答问题。 我使用它们来驱动立体声阀放大器。 它们确实会改变音质。
    此致