This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782#39的自动静音功能问题

Guru**** 2532710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688136/tas5782m-question-of-tas5782-s-auto-mute-function

器件型号:TAS5782M

您好、Sirs、

 

请参阅 TAS5762的0x0页寄存器0x41的配置。 我们发现、当输入信号低于-53dB FS 时、TAS5782进入自动静音模式、而当高于-50dB FS 时、则恢复正常运行。 3dB 迟滞。 它是否与 TAS574-S 的设计一致?


 

 

谢谢、此致、

 

陈耀恩

2018年5月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    自动静音(零检测)功能由连续零数据的长度触发。 更多详细信息、请参阅 TAS5782M 数据表的第49页。
    如果再次显示非零数据、则 TAS5782M 将取消静音。

    我建议您使用示波器检查输入信号、以查看自动静音是否正常工作。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    另一个问题是、数据表第49页的说明与 PPC3 GUI 不同。 哪一个是正确的?





    非常感谢

    陈耀恩
    2018年5月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    实际上、它们都是正确的。 查看第100页的详细说明。

    但是、字段名称(AMLE 和 AMRE)似乎被交换。 它们很可能是拼写错误。

    Andy