This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713:不使用多个头文件进行编程

Guru**** 2900040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699674/tas5713-programming-w-o-multiple-header-files

器件型号:TAS5713

我有一位客户希望使用 TAS5713。 他们可能希望设置多个均衡器设置。  请告诉我、 与  生成许多头文件并将所有这些内容放入查找表相比、是否有更简单的方法来对此器件进行编程? 这需要占用大量内存。   数据表中似乎列出了双二阶寄存  器、但似乎没有关于如何计算放置在该寄存器中的值的任何其他信息。  请告诉我。

 

感谢您的问候、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我建议安装 GUI、您可以在这里制作一个主寄存器写入表、以满足您的所有需求。 使用 EVM、客户还可以评估器件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    我不知道 GUI 会创建主寄存器文件、因此这非常有用。 但是、我有一位客户想要设置49个均衡器设置。  GUI 能否生成此大小的主寄存器表?   

    请告诉我。

    再次感谢您、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    GUI 将输出您在 GUI 中编程的任何设置。 我会设置您需要的每个 EQ、并提取每组 EQ 设置、然后编译您自己的主列表。

    此致、

    -Adam

    如果我已经回答了您的问题、请单击此主题上的"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    理解并感谢!

    另一个问题:这一设置每个 EQ、提取该 EQ 的设置以及编译主列表的过程是否在应用手册或其他文档中明确定义? 如果是、请提供文档编号。 我想向客户指出这一点。

    再次感谢您、John Garrett TI-AFA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    无应用手册、但请执行以下操作:

    1.打开 GUI,并在‘Tools’(工具)菜单中选中‘I2C Logging’(I2C 日志记录)。
    2.在‘Configuration’(配置)中配置设备模式,然后在‘Target’(目标)菜单中单击‘Connect’(连接)。
    3、之后初始化器件。 使用 GUI 进行调优(例如、在 EQ 中添加滤波器、设置 DRC……)。
    4.在此位置找到 cfg 文件‘C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS5713 GDE\ProcessFlows\TAS57XX\diagnostics.cfg’。 所有写入操作都记录在该文件中。
    5.您可以通过此日志文件生成 cfg 文件。

    此致、

    -Adam