This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:2 TAS5720-Q1、2独立 I2S?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M-Q1, TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699589/tas5760m-q1-2-tas5720-q1-2-independent-i2s

器件型号:TAS5760M-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5720A-Q1

是否可以使用 TAS5760M-Q1同时获得相同的声音? 您不能使用 LRCLK 吗?

如果您使用2个 TAS5720-Q1、您是否必须具有2条独立的 I2S 总线或1条 I2S 并行2个 TAS5720-Q1? 此外、TAS5720-Q1只有1个功率放大器。 LRCLK 有何作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melina、

    请参阅下面我的评论。
    是否可以使用 TAS5760M-Q1同时获得相同的声音? 您不能使用 LRCLK 吗?
    Andy:您能更详细地阐述一下您的问题吗? TAS5760M-Q1只能支持4线 I2S、因此 LRCLK 必不可少。

    如果您使用2个 TAS5720-Q1、您是否必须具有2条独立的 I2S 总线或1条 I2S 并行2个 TAS5720-Q1? 此外、TAS5720-Q1只有1个功率放大器。 LRCLK 有何作用?
    Andy:同一个 I2S 流可以馈送到两个 TAS5720A-Q1器件中、并且每个器件都可以选择使用哪条音频输入流通道。
    同样、仍需要 LRCLK。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy
    输出 A 和 B、这可以设置为左右、甚至可以设置为左侧2个?
    是否可以将 TAS5720A-Q1设置为左扬声器或右扬声器输出?
    3.using TAS5760M-Q1、我们需要同时发出不同的声音。 不希望声音暂停。 可以这么做吗? 或两个扬声器同时需要相同的声音。 所有这些都可以完成吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melina、

    请参阅下面我的评论。
    输出 A 和 B、这可以设置为左右、甚至可以设置为左侧2个?
    [Andh] TAS5760M-Q1是一款立体声 I2S 输入放大器。 I2S 输入的左右通道数据将转至输出 A 和 B

    是否可以将 TAS5720A-Q1设置为左扬声器或右扬声器输出?
    [Andy]是的。 TAS5720A-Q1可配置为选择使用的音频输入流通道、并且只能使用一个通道。

    3.using TAS5760M-Q1、我们需要同时发出不同的声音。 不希望声音暂停。 可以这么做吗? 或两个扬声器同时需要相同的声音。 所有这些都可以完成吗?
    [Andy]"不同声音"的具体含义是什么? 如果它们是指音频流的左右声道数据,则答案是肯定的。