This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用耳机 MIC 而不是板载麦克风

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687859/tlv320aic3204-use-headphones-mic-instead-of-onboard-mic

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、团队、

我有一个具有以下特性的电路板:

-连接到 IN2L/IN2R 的板载 MIC

-连接到 IN3R/SCLK 的插孔连接器(SJ-43514-SMT-TR)麦克风线路

我希望在耳机 麦克风和板载麦克风之间进行选择。

您能为我提供配置方面的帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥利维乌

    基本上、您只想在2L/R 和 IN3R 之间切换?

    将 PGA 第1页寄存器59和60静音。 并使用第1页寄存器52、554、55和57。 输入电阻器将取决于您的偏好/需求。


    此致、

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 很有魅力!