This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM 1754的噪音问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698526/pcm1754-noise-problem-of-pcm-1754

器件型号:PCM1754

尊敬的 TI FAE

我在投影仪模型中将 PCM1754用于 DAC、但从7引脚输出一些噪声。

以下是我 的原理图:

PCM1754配置如下:

FMT =高电平,DEMP =低电平,静音=低电平;

 

我的音频格式为16k 个样本、每个样本16位、2个通道。

当我使用 I2S 总线将零数据发送到1754时、如下所示:

pcm1754输出噪声(DAC_VO,中的示波器探针显示在 上面的原理图中)、如下所示:

放大如下:

请尽快帮您检查。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    您能否拍摄您的电源图像? 尤其是在 DAC5V 节点上。 此外、请捕获 VCOM 引脚的输出。 如果电源是电源、这将为我们提供理想的选择。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    以下是我 的 DC5V 电源原理图、如下所示:

    和  VCOM 引脚的输出波、如下所示:

    放大如下:

    请尽快帮您检查。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    电源看起来相当干净。 我怀疑这是布局中的数字串扰问题。 您将什么用作 SCK? 我怀疑它是1.22MHz。

    请查看您的 PCB 布局。 您是否具有良好的接地返回路径? 数字信号是否路由到远离模拟输出的位置?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    SCK 为8.192m Hz、

    `s 一个频率分频器、它来自 MCU (外部8.192M 晶体振荡器作为时钟源)。

    感谢您的建议。

    我们将再次进行布局并再次对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请随时分享您的布局评论。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI FAE。

    感谢您的回复!

    现在 我们制作了第二版 PCB、您能给我们一些 有关 PCB 的建议吗(包括 TI PCM1754和 TI TAS5421)?

    SCH 和 PCB 的第一版如下(此版本存在噪声问题):

    SCH 和 PCB 的第二版如下:

    请尽快帮您检查。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    一些意见:

    1、D 类输入应具有相同的阻抗、因此我认为 C44应与 C49相同

    2.我将确保 PCM1754的 IN_N 和 AGND 引脚有一条干净的路径。  我现在看起来很好、但我看不到图像的底层。

    3.我建议将 C0G/NP0型电容器用于音频路径电容器和薄膜型电阻器。

    除了这些评论、我认为设计看起来不错。

    谢谢!

    Paul