This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:使用 TAS5634EVM 驱动40KHz PWM 阵列的超声波传感器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687806/tas5634evm-use-of-tas5634evm-to-drive-40khz-pwm-array-of-ultrasonic-transducers

器件型号:TAS5634EVM

我想知道我是否可以使用 TAS5634EVM 来驱动(PWM)数量为200的40KHz 超声波传感器阵列、所有这些都是并联的?

每个换能器的电容约为2400pf。 如果是、我需要做哪些更改?

此致、

Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhir、

    遗憾的是、我们尚未测试此类负载、我不确定器件的行为。 遗憾的是、我们只能支持音频应用。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhir、

    可以正常工作。 EVAL 板的输出端具有 LC 滤波器。 您可以减小680nF 滤波电容器、以便为传感器引入的负载电容腾出空间。 示例:100个传感器的总负载电容为240nF。 相应地降低680nF 滤波器电容、以实现与之前相同的低通转角频率。 此外、我还将介绍欧姆假负载、以使放大器相信标准负载已连接到输出端。 不保证、这是否起作用...

    Kai