This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:关于 TLV320AIC34#39;s 原理图设计。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687645/tlv320aic34-about-tlv320aic34-s-schematic-design

器件型号:TLV320AIC34

大家好、我在  e2e.ti.com/.../684677上发布了一个问题。

但现在我有另一个问题、 我现在使用 TLV320AIC34 来实现4通道单声道音频输出、但许多设计都像 AM335x 输出立体声音频。 这将占用两个 DAC、并且不会实现4通道单声道音频输出的效果。

如果一个 DAC 路由到一个通道单声道音频、如何设计原理图? 是否应将 HPLOT_A、HPLOT_B、HPROUT_A、HPROUT_B 连接到立体声插孔、其他 HPLOC_A 等。是否正在挂起未连接? 而 HPLOT_A 连接 到立体声插孔的 L 和 R 以实现 单声道音频输出?

此致!

-yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TLV320AIC34在数据/音频路由方面非常灵活。 例如:PAGE 0、寄存器7、D1-D4。 这些会分配左右 DAC 数据。 您可以选择左侧、右侧或两者的单声道组合作为任一 DAC 的数据输入。

    如果您只想使用一个 DAC、则可以将其路由到 HPLOUT 或 HPROUT 或两者。 并在交流耦合单端模式下使用。 您还可以将其作为差分直流耦合输出运行... 这完全由你决定。

    AM355x 中的 McASP 比只允许立体声音频更灵活。 您可以使用 TDM 音频并具有两个完全不相关的音频通道。

    我不确定是否回答了您的问题。 如果可以提供更多帮助、请告诉我。

    此致、
    -Steve Wilson