This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5050:TPA5050在0延迟和旁路模式之间有何不同

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686902/tpa5050-what-different-between-0-delay-and-bypass-mode-with-the-tpa5050

器件型号:TPA5050

您好、Sirs、

作为标题、

1. TPA5050是否根据配置寄存器的设置更改了 I2S DOUT 格式?
2、0x01处的旁路模式与0x02~0x05处的0延迟模式有何不同?





谢谢、此致、

陈耀恩
2018年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后将为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    除非选择了旁路模式、否则位0和位1将决定 TPA5050输出的格式。 如果选择了旁路模式、则输入格式将为输出格式。
    2.格式选择中的旁路和音频延迟寄存器中的无延迟选择都将消除从输入到输出的任何延迟。 不同之处在于您是否需要与输入不同的特定输出格式。



    Justin