This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:VREG 输出?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700076/tas2560-vreg-output

器件型号:TAS2560

您好、专家、

项目使用了 TAS2560、但 I2C 无法获得 ACK、我想检查外设电路、我应该从 VREG 获得什么电压? (VBAT=4.0V)

有什么可以检查的吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我在 EVM 上进行了一些测量:处于空闲状态(器件未配置)且 VBAT = 4V、VREG 大约为3.68V。 配置器件后、VREG 上升至大约7V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器