This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:PPC3 TAS2555YZEVM 应用的故障。

Guru**** 2500395 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555YZEVM, TAS2555, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687280/tas2555-trouble-of-ppc3-tas2555yzevm-apps

器件型号:TAS2555
Thread 中讨论的其他部件:PP-SALB2-EVM

您好、 支持团队

我计划使用 TAS2555YZEVM 和 PPS3向我的客户演示 SmartAmp。

将"AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3.ppc3"文件加载到 PPS3的 TAS2555Apps 中。
系统检查正常。

但"调优和音频处理"冻结、指示"正在更新组件..." 如下所示。

版本如下。

 我在64位主机上运行当前的 Windows 10 Pro 版本。

我认为这是与以下链接问题相同的原因。
e2e.ti.com/.../601107
我在该主题中尝试了建议的内容、但它不起作用。

请告诉我它为什么无法运行?

此致、

Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumoto-San、

    这些似乎是软件被卡住的孤立情况。 到目前为止,我们还没有能够在我们一方重复。
    每次打开 PPC3并加载您的配置文件时、都会发生这种情况吗?
    与前面的问题一样、是否有其他应用程序正在运行? 只有 TAS2555EVM 连接到 PC?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    感谢你的答复。

    >是否每次打开 PPC3并加载配置文件时都会发生这种情况?

    是的、每次都要这样做。

    > 与前面的问题一样,是否有其他应用程序正在运行? 只有 TAS2555EVM 连接到 PC?

    其他应用程序未运行。
    只有 TAS2555EVM 连接到 PC。

    我尝试过较旧版本的 PPC3 (V.3.0.8)、但它是免费的。
    我尝试了 Windows 7和8的兼容模式、但它是免费的。
    PPC3将"tas255_usecase_RevB_hyb.cfg 文件加载到 PC 中、但与 TAS2555的 I2C 通信似乎没有完成。

    TAS2555EVM 和学习板2 (PP-SALB2-EVM)未连接、这是否存在问题?

    还有其他方法可以尝试吗?

    此致、
    -广崎正本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    这个问题已经解决。

    PPC3的安装不完整。
    我忽略了安装 PPC3软件时所需的附加软件下载。
    这是由我公司的代理服务器造成的。

    我取消了代理服务器并通过 Wi-Fi 网络安装了 PPC3软件。

    除了 PPC3之外、还安装了以下软件。

    MATLAB 编译器运行时7.16
    TI USB 音频设备驱动程序版本4.13.0 (即使您忽略了下载内容、也会安装此软件。)

    "调优和音频处理"的"调优模式"已完成、我听到了 TAS2555EVM 扬声器发出的声音。


    谢谢你。

    此致、
    -广崎正本