This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2:SE 输入典型原理图。

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699840/tpa3128d2-tpa3128d2-se-input-typical-schematic

器件型号:TPA3128D2

PVCC 为12V、

故障对 SD 短路、故障为1.8V。

我担心的是、直流偏移太高。

您能否帮助提供 SE 输入典型原理图?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    请尽可能使用差分输入模式。 如果此功能不可用、请参阅 TPA3128D2 EVM 设计: www.ti.com/.../slou457.pdf 关闭跳线 JP2和 JP5、在 J6和 J9上施加信号。
    此致、
    郑少文