This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:Altium Designer 参考设计原理图

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687609/tpa3136d2-reference-design-schematic-for-altium-designer

器件型号:TPA3136D2

您好!

是否可以将此零件的参考设计作为 ECAD 原理图文件获取? 特定于 Altium Designer 的? 我们一直在其中一款产品中使用此设计、它导致了一些爆裂噪音问题。 我想通过使用完整的参考设计来最大限度地减少新原型设计中的问题。 您是否提供此服务?

此致、

Emir Alwan
Furhat Robotics AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emir、
    我假设在器件加电期间会出现弹出噪声。 主要原因是差分输入之间的不一致性。 您使用的是单端输入模式还是差动输入模式? 通常、在单端输入模式下会更容易导致噼啪噪声问题、因此请在您的设计中尽量使用差分输入模式。 请为输入直流阻断电容使用1uF 或更低的电容值电容。 如果您必须使用单端输入模式、请确保 DAC/编解码器输出和 AMP INP 之间没有复杂电路、只有一个1uF 电容器是良好的。 如果您之前的 SCH 设计可用、我们可以帮助您查看该设计。 请参阅我们的 TPA3136D2 EVM 设计、这是一个很好的示例: www.ti.com/.../slou444a.pdf
    此致、
    郑少文