This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696196/tas5751m-tas5751m

器件型号:TAS5751M
主题中讨论的其他器件: TAS5733L

您好!

我在 我的定制板上使用 TAS5751M、我们在测试过程中发现了一个问题。 问题在于将输入电压增加到大约15V 时、扬声器开始出现削波声音。 我们做了几件事情来尝试解决这个问题、最终移除了输出上的0.68uF 电容器、削波声音消失了、我可以毫无问题地将输入增加到21V。 * TI 参考原理图上的 C22、C23、C25和 C26。

我不确定导致此问题的根本原因是什么。 我认为这可能与布局设计有关。

您对如何确定根本原因有什么想法吗?

我们的应用信息。

•4 Ω 扬声器

•2层电路板

•组件和原理图遵循 TI 的参考原理图(适用于立体声器件)。

•我们将放大器配置为在单声道模式下使用-通过 GANG 配置左声道和右声道。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1 -使用电容器时的低输入电压
    图2 -带电容器的高输入电压(削波)
    图3 -不带电容器的高输入电压
    上述结果在1kHz 固定频率下进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pui Chan:
    您使用的是 BTL 模式还是 PBTL 模式? PVDD 的电压是多少? 您能否向我展示您的 SCH?当您执行此测试时、扬声器/负载已连接到 AMP 输出、或者不能吗? 出现问题时、您可以读取寄存器0x02中的错误状态寄存器吗? 请确保寄存器0x10中的值设置为0x07、以限制最大调制百分比。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    请参阅以下答复:-
    我们使用 BTL 模式。
    2. PVDD 在我们的应用中为16.5V
    附原理图。
    4、是的、我们将 AMP 输出连接到4欧姆电阻器或4欧姆扬声器。 它们的行为是相同的。
    5.当输入电压为高电平(>15V)时,我们看到的错误状态寄存器为0xD0、0xC0和0x40。 当输入电压低(<15V)时、状态寄存器为0x00。
    6、寄存器0x10设为默认值0x01。 我们将测试寄存器0x10到0x07、并在今天晚些时候发布结果。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、
    更新-在我们将寄存器0x10从0x01更改为0x07后、我们没有看到任何不同/改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    我们通过将电感器(L5、L7、L8和 L9)从1255AY-150m=P3替换为7447709150进行了另一项测试、并在问题解决后保留电容器(C58、C66 C72和 C76)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan Pui、

    根据 SCH、对于 BTL 模式、请确保跳线 J1和 J2设置为1-2。

    在错误状态寄存器中、I2S 输入中存在问题。 TAS5751M 是一个数字输入放大器、因此输入信号 LEVe 单元应该为 fs、dBFS... 我不太理解 您 的输入为何是 模拟信号。  AMP 前面是否有音频 DAC? 基准 电压是多少? 请尝试使用 AP 仪器作为输入源吗?  

    这两种电感器具有相同的电感、但饱和电流不同。 Wurth 电感器具有更高的饱和电流。 因此、输出滤波器中的 Murata 电感器可能会被非常大的输出电流饱和、并且器件会进入保护模式以避免器件损坏。  

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    1.是的、对于 BTL 模式、JP1和 JP2设置为1-2。
    我们使用的是数字信号、而不是模拟信号。
    3.您是否对 Wurth 以外的电感器有任何建议? 更喜欢采用更小的封装?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yan Pui、
    7447709150是一个不错的选择、我们在许多 EVM 板(例如 TAS5751M、TAS5733L...)。 通常、非常小的封装电感器无法支持高电流。 我不是电感器专家、您可以联系 Wurth/Murata 产品工程师。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    很好奇-如果问题与电感器规格有关、为什么我会收到与 I2S 信号相关的错误消息?
    我们所做的另一项测试是测量流经电感器的电流、当输入电压为20V 时、电流可升至~4.25A。 TAS5751M 的过流为4A、过流保护是否会采取措施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接的是输入电压为20V 时流经电感器的电流。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yan Pui、
    感谢您的测量。 数据表中的4A OC THR 数据是典型值而非最小值。 预计 OC THR 会随典型值的变化而变化。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yan Pui、
    我要结束这个问题。 如果您有更多其他问题、请随时创建新帖子。 谢谢!
    此致、
    郑少文