This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:RMS 电压测量

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687198/tlv320aic3254-rms-voltage-measurement

器件型号:TLV320AIC3254

您好、是否可以使用 PurePath 计算传入音频信号的 RMS 电压? 我希望每50ms 间隔测量一次 RMS 电压值、然后通过 i2c 读取结果。

此致、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    AIC3254的 miniDSP 可用于执行不同的音频处理算法和信号操作、我认为应该可以测量传入信号、对其进行处理 并通过使用其中一个系数块来存储值、 但是、没有可用于此目的的特定块。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师