This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902吉他输入

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, PCM2902C, PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687002/pcm2902-guitar-input

主题中讨论的其他器件:TL082PCM2902C

大家好、我使用 PCM2902C 为吉他输入构建了音频接口。 对于前置放大器、我将使用 TL082。 当我选择采样率为48kHz 时、该器件会捕获大量噪声和失真、但如果选择低于44、1KHz、则不会产生太多噪声和失真。 我们是否可以采取任何措施来解决这个问题?


谢谢
希斯亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisyam、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    这不是 PCM2902C 的预期行为、因此我想知道所使用的输入级是否会导致噪声。 是否可以旁路输入级、为 PCM2902C 提供模拟输入并进行相同的测试? PCM2902C 本身可以看作是一个简单的器件、它将模拟音频转换为 USB 音频并将其向后转换、因此问题不太可能与编解码器有关。 还需要检查的一点是所使用的电源结构、您是否可以监控器件的功率级别? 我还可以查看您的原理图、以验证器件的正确实现。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego。

    感谢您的支持。

    我将测试输入级并确保输入级没有噪声。 请查看我的原理图、并为正确实施提供一些建议。

    最好的爬梯

    Hisyam Kamile2e.ti.com/.../pcm2902.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisyam、

    感谢您的反馈。 PCM2902C 的原理图部分看起来正确。 我建议的唯一测试是移除肖特基二极管并在没有稳压器的情况下运行器件(简单总线供电配置)、以消除提供给 VCCCI 的电压的任何问题。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师