This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 i.MX6 QDL 时出现 PCM3002接口问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3002, PCM3003, PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686940/pcm3002-interfacing-issue-when-working-with-i-mx6-qdl

主题中讨论的其他器件:PCM3002PCM3003PCM3008

您好!

我们正在尝试连接 Technologic TS4900上的音频编解码器 PCM3002。

音频编解码器或处理器上的程序寄存器和格式设置似乎存在一些问题、或者两者都存在。

PCM3002音频编解码器是否有类似于引脚配置的替代产品?

还是设置与 IMX6QDL 内核源树中现有驱动程序的 PCM3002匹配?

提前感谢。 正在等待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawoo、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM3002是一款非常旧的器件、其支持选项有限、遗憾的是、我们没有一款器件可用于直接替换。 PCM3003具有相同的封装和关键引脚共享、但是、该器件是可通过硬件配置的。 对于该系列的几乎所有器件、都没有可用的驱动程序。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    借助 Yocto 构建映像、我可以提供 PCM3008驱动程序、该驱动程序看起来更类似于 PCM3002、但在查看数据表时未显示 I2S 接口。 我们是否有 PCM3008音频编解码器的任何连接示例? 或者是否有其他电路板实施了此编解码器?
    PCM3002和 PCM3008在功能方面有何区别?

    此致、
    劳鲁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawoo、

    遗憾的是、我们没有 PCM3008或任何这些器件的连接示例。 这些器件很旧、遗憾的是、可用信息有限。

    PCM3008实际上是硬件控制的器件、因此无需软件配置即可控制器件。 您提到的驱动程序可能更多地用于音频接口、而不是用于器件配置。 3003和3008的主要功能相似、主要区别在于由于软件配置、3003更加灵活。 此外、PCM3008仅支持右对齐和左对齐数字音频格式、与 μ I²S 格式不兼容。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师