This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要为超声波 Vortex 流量计更换音频放大器 IC

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686113/need-replacement-of-an-audio-amplifier-ic-for-ultrasonic-vortex-flow-meter

您好!

我正在使用 Vortex Shredder 流量计。 之前(很久以前)、我们在电子产品中使用 CA3088E、即 AM 接收器子系统和通用放大器阵列 IC。

现在、由于此 IC 是一种过时的产品、因此我们需要此 IC 的替代/替代选项。

该 IC 的目的是从压电式接收器接收到的 AM 信号中提取由于卡尔曼旋形而产生的调制信号或音频信号。 信号频率为~200kHz。

替代选项可以是采用不同封装/引脚或多个 IC、以满足此目的。

此致、

Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我将帮助您了解、合适的工程师会看到这篇帖子、以帮助您选择适合您需求的 IC。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Scott。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、
    Harris 制造了 CA3088E,它是 AM 无线电接收器前端 IC (远不止一安培)。
    您应在更换时与他们联系。

    TI 可以为设计建议器件、但我们需要方框图、规格等
    要对 CA3088A 进行分解并设计具有匹配性能的器件将非常困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什

    正如 Ed 所说的、我认为 TI 没有任何真正适合替代 CA3088E 的产品。

    我确实看到 NTE 似乎在销售一个 IC、它是可能适合您的 CA3088E 的副本。 我不确定他们是在制造新器件还是从 Harris 购买剩余库存。

    http://www.nteinc.com/specs/700to799/pdf/nte787.pdf

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EdWalker、

    请允许我就根据 CA3088原理图构建具有通用高转换频率(~100Mhz)晶体管的电路发表您的意见。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的研究。
    如我所见、对于单个 IC、NTE 收取20至25美元的费用、库存非常少。

    我认为 NTE 出售 Harris 的剩余库存是对的。 因此、我们不能依赖有关此 IC 的 NTE。

    此致、
    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什

    我做了更多的研究、我从其他供应商那里找到的最佳 IC 替代方案就是这个。 我不确定它是否有足够的带宽来满足您的需求、但它看起来相对通用、可能起作用。

    http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=LA1837M

    我希望您能够成功地找到替代旧版 Harris 器件的解决方案。  

    此致、

    Jim B