This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:用于驱动扬声器的 HPROUT/HPLOUT 单端配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697758/tlv320aic3104-q1-hprout-hplout-single-ended-configuration-to-drive-speakers

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

 

您好、Steve、

 

我在 E2E 上查看了以下链接、其中包含我希望获得帮助的类似主题和问题。

在这里、写信给您以寻求帮助。

 

要将 HPLOUT 和 HPROUT 用作单端输出、如以下针对 HPL/ROUT 的链接寄存器58/72中所建议的那样、需要断电。

您能不能帮助您说明原因?

 

我的客户希望将 TLV320AIC3104-Q1用于一个耳机输出应用、并且仅使用 DAC 路径。

请参阅作为附件的原理图设计和寄存器转储、以及以下初始化寄存器配置。

 

现在、我们已经遇到了无法在 HPL/ROUT 获取输出的问题、并检查寄存器转储、发现寄存器95上报告了短路故障。

 

您能否帮助检查它是否与下面的问题非常相似? (我会要求客户帮助尝试更改并在明天进行测试。)

您是否看到任何其他客户 sch 问题。 需要改进的设计?

此外,对于 TLV320AIC3104初始化,是否需要任何特定的序列? 我在规格中检查它、我们现在使用的序列似乎已匹配。

 

 

非常感谢您的帮助。

 

 

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/637465?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320AIC3104

 

 

 

/i2cset -y 12 0x18 0x01 0x80

 

/i2cset -y 12 0x18 0x03 0x81

/i2cset -y 12 0x18 0x04 0x80

/i2cset -y 12 0x18 0x05 0x00

/i2cset -y 12 0x18 0x0B 0x02

/i2cset -y 12 0x18 0x65 0x00

/i2cset -y 12 0x18 0x66 0x20

 

/i2cset -y 12 0x18 0x07 0x0A

/i2cset -y 12 0x18 0x09 0x00

 

/i2cset -y 12 0x18 0x25 0xD0

/i2cset -y 12 0x18 0x26 0x24

 

/i2cset -y 12 0x18 0x28 0x80

/i2cset -y 12 0x18 0x29 0xA0

 

/i2cset -y 12 0x18 0x33 0x09

/i2cset -y 12 0x18 0x3A 0x09

/i2cset -y 12 0x18 0x41 0x09

/i2cset -y 12 0x18 0x48 0x09

 

/i2cset -y 12 0x18 0x2B 0x00

/i2cset -y 12 0x18 0x2C 0x00

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有人能帮助您检查上述问题的紧迫性?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rocson、

    请查看寄存器102、并尝试将 CLKDIV 和 PLL_CLK 两个输入都设置为 BCLK。

    /i2cset -y 12 0x18 0x66 0x20  ->更改为./i2cset -y 12 0x18 0x66 0xA0

    使用 AIC3104时、这通常会使用户跳闸。  CLKDIV 仍需要接收时钟、即使您不使用时钟也是如此。  数据表未明确说明这一点、但我正在更新它。  

    请尝试该更改、如果您获得输出、请告诉我。  我还随附了一个带有寄存器的功能方框图,在使用此设备时,我觉得这非常有用。 我还会将其添加到数据表中。

    此致、

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../1663.TLV320AIC3104_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗克森

    这是否解决了您的问题?

    此致、
    -Steve Wilson