This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:寻求 TAS5707单声道输出设计

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686486/tas5707-asking-for-the-tas5707-mono-output-design

主题中讨论的其他器件:TAS5707TAS5711

ART 编号:TAS5707

大家好、

客户希望减少 扼流圈/电感 、如下图、您能帮您检查此趋稳情况。  , 这是好还是不好?

 TAS5707,单声道 CKT,带4扼流圈

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    客户好像问的是 PBTL 模式只有两个电感器而不是四个、这是正确的吗?

    我不明白为什么它们具有以绿色突出显示的附加电感器:

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    有更新吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它是磁珠。

    5707也能支持吗? 如何将5707设置为 PBTL 模式?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    TAS5707不支持 PBTL 模式、请使用另一个器件、例如 TAS5711。

    此致、

    -Adam