This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:每次数据传输开始和结束时发出异常声音

Guru**** 2397645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686757/pcm1754-abnormal-sound-at-the-beginning-and-the-end-of-each-data-transmission

器件型号:PCM1754

您好、先生、

我们的客户遇到 PCM1754DBGR 的问题。 他们发现、在每次数据传输的开始和结束时、他们都能听到异常的语音"PO"。 他们尝试启用静音功能、但异常语音"PO"仍然存在。

谢谢!

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我通过电子邮件向您发送原理图。
    谢谢。

    Tiffany
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    我们可以将其脱机。

    谢谢!
    Paul