This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:可行性研究

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698899/tlv320aic3262-feasibility-study

器件型号:TLV320AIC3262

您好!

您能给我建议一下 TLV320AIC3262是否能满足 miniDSP 的以下要求吗?

-要求
(a)播放和录制频率高达192kHz
(b)具有内部扬声器放大器的2.1通道配置
(C)耳机输出
(d)低音炮的混合
(e)每个通道的数字滤波器和音量控制(4阶 LPF 或 HPF 或 BPF)

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    AIC3262可有效支持高达192KHz 的播放和录制采样率运行。 请记住、在较高的采样率下、miniDSP 处理会受到更大的限制。

    2.1声道要求可能很复杂、因为这是立体声编解码器、您对此要求有更多信息吗?

    支持耳机输出

    如果使用线路驱动器(差分输出)、则可以在输出级混合低音炮。

    miniDSP 中提供了数字滤波器和音量。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您的快速回复。

    我正在考虑使用三个内部扬声器放大器或三个线路输出来实现2.1声道配置。
    此外、我担心 TLV320AIC3262的 MIPS 不足以用于处理192kHz 的三个数字滤波器。
    请您再次向我提供建议吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    AIC3262 2.1配置的问题是该器件仅作为两个 DAC。 因此、在输出级上的 DAC 之后、可以混合子线路输出、这意味着不可能进行滤波器或信号处理。 关于采样率为192KHz 的 miniDSP 处理查询、如果只需要基本滤波、我看不到任何问题、但高级处理应用可能无法实现。

    我建议您下载并安装 PurePath Studio 并检查 AIC3262 192KHz 采样率(AIC3262App2x1x)的框架、然后添加所需的滤波器并查看资源是否足以进行处理。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您提供信息。

    如果我有客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤